Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian Group Danmark Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

GENESIS

Ombord på verdens største krydstogtskib nogensinde

GENESIS

 

Prysmian er meget stolt over at have fået tildelt 100% af kablet forsyning for GENESIS Cruise Vesse Projektet, der omfatter skibene "Oasis of the Seas" og "Allure of the Seas", som ejes og drives af Royal Carribean. Dette projekt bekræfter koncernens stærke engagement og kapacitet indenfor skibsbygning.

 

De fleste af de medfølgende kabler er fremstillet på Prysmian’s Pikkala-anlæg i Finland, men også i Italien og Tyskland. Med en længde på 360 meter, en bredde på 47 m, 16 dæk og et 220.000 t bruttotonnage, har Genesis-skibene hver en kapacitet på 5.400 passagerer og over 3.000 besætningsmedlemmer. Skibene er 40% større end den tidligere største krydstogtskibsserie: Royal Caribbean’s Freedom Class Cruisers, som Prysmian også var kabelleverandør til.

Det første projekt involverede levering af 100% af de marinekabler, der skal installeres på “Oasis of the Seas'” og søsterskibet “Allure of the Seas”, som ejes og drives af Royal Caribbean. Den anden aftale, som repræsenterede det andet trin af GENESIS Cruise Vessel-projektet, dækkede forsyningen af el- og telekommunikationskabler til en samlet værdi af ca. € 4,5 millioner